This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:高侧电流感应显示异常结果

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006329/ina301-high-side-current-sensing-shows-abnormal-result

器件型号:INA301

大家好、

客户正在其项目中使用 INA301A2IDGKR、原理图如下所示:

他们测试输入电流为113mA、根据其电路、我认为他们将得到0.02Ohm * 113mA * 50=113V;但是他们在 INA301_OUT 处得到0.398V、这与计算结果不符。 它们测试了多个电路板、所有测试结果都相同。

您能否帮助检查这种情况的发生原因? 复位引脚的状态是否会影响 VOUT 值? 希望您能分享一些意见。  

谢谢、此致、

将会