This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393-N:未使用的输入/输出引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV393, LM393B, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006383/lmv393-n-unused-input-output-pin

器件型号:LMV393-N
主题中讨论的其他器件:LMV393LM393BLM393

大家好、

您是否会告诉我如何处理未使用 的 IN 和 OUT 引脚(5、6和7)?

我们的客户传统上一直将输入引脚直接接地 、输出引脚保持开路。 但是、我们 下面的应用报告描述了"请勿将输入端直接接地"。 它包含 LM393B、但不包含 LMV393。 描述是否适用于 LMV393?

https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    LMV393基本上是 LM393的低电压(5V)版本、因此应用手册中未使用的输入建议仍然适用。

    如应用手册中所述、在某些情况下、将两个输入直接接地会导致振荡。 由于输出是开路集电极、振荡可能不会被注意到。 如果比较器通道在内部切换、可能会注意到电源电流增加了几个百分点。

    LMV393在输入端提供了更多保护、因此您可以直接将一个输入接地。 但输入引脚应接地至与 GND 引脚(引脚4)相同的覆铜区。

    另一个输入应连接到合法输入电压范围(0V 至 Vcc-1V)内的电压源。 将输出设置为高电平或低电平不会产生实际适用的差异。 一种可能的电压源是在另一个通道上抽取基准电压。

    也可以在未接地的输入端使用大电阻器方法来使用偏置电流来产生小电压。

    我建议将输出保持在开路状态、如果需要进行后续替换、还可以使用推挽式输出器件轻松替换 LMV393。