This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:评估板

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006322/tlv3502-evaluation-board

器件型号:TLV3502
主题中讨论的其他器件:TLV3201

是否有用于 TLV3502和 TLV3201的评估板? 我在产品文件夹页面上看不到一个。 如果没有、是否有优惠券板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TJ、

    这些器件没有任何特定的电路板、它们非常通用、简单且易于进行原型设计。

    我们有 SMT 转 DIP 适配器板:

     DIP 适配器评估模块

     SMALL-AMP-DIP-EVM

    Mouser、DigiKey、Amazon 和 eBay 还提供类似的低成本 SMT 转 DIP 适配器套件。

    尽管我会提醒您、由于 TLV3502的速度、适配器板上的电源引脚之间需要直接安装一个0.1uF 陶瓷旁路电容器、并使 I/O 引脚保持短路。