This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:低温运行

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1160228/opa145-low-temperature-operation

器件型号:OPA145

OPA145的数据表指出、最大绝对工作温度为-55°C 至150°C。 建议的工作温度范围为-40C 至125C。 绝对最大工作温度和建议工作温度之间的预期差异是多少。 在这种情况下、需要关注的是低温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -40C 至125C (或0C 至85C)的额定(推荐)温度范围内、可保证数据表表表表中所示的最大/最小额定限值。   工作温度范围为-55C 至150C、这意味着该器件将像运算放大器一样工作、但不保证规格限制。