This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:INA186A1QDCKRQ1的最高自发热温度

Guru**** 2390895 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137148/ina186-q1-max-self-heating-temperature-of-ina186a1qdckrq1

器件型号:INA186-Q1
主题中讨论的其他器件:INA186

尊敬的团队:

我的客户想知道 INA186A1QDCKRQ1的最高自发热温度是多少。 据我了解、他们希望知道我们器件的最大功耗。 请告诉我如何计算它吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    我将对此进行研究、并将很快做出响应。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    在以下条件下、我估计 INA186DCK 的自发热范围为0.6摄氏度至2摄氏度:

    Vs=5V、VCM=20V、Vref=Vs/2、Iq=90uA、Ib =3nA*2、 Iout_max = 1mA。

    我使用了数据表第6.4节中的热指标、并以两种方式计算结温、一种是所有 Rtheta_j 的总和、另一种是所有 PSI_J 的总和 请注意、我还包括了 Iref 的近似计算、该计算基于 INA186的内部中级偏置电压 Vs/3。 IREF 电流将从 Vref (Vs/2)流经基准输入电阻(~1MOhm)并流入该偏置电压(Vs/3)。 Vs/3偏置电压特定于 INA186。

    有关热指标以及如何测量和应用的更多信息、请参阅此报告。

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    e2e.ti.com/.../ThermalCalc_5F00_INA186.xlsx

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    还有一个问题、Iout 的定义是什么?  

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iout 是来自放大器 OUT 引脚的输出拉电流。

    此致。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复!

    根据我的理解、Iout 取决于负载所需的电流、我们应该具有 Iout 的最大限制、对吧? 但我在数据表中看不到这种限制规格。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    系统工程师对 Iout 所需的真正限制取决于系统、特别是 OUT 上的负载电阻/阻抗(RL 或 Rout)和所需的动态范围。 最终、设计人员需要参考器件的输出摆幅至轨规格以及数据表中的典型 Vout 与 Iout 曲线(图7-5、7-6)。

    这些培训视频介绍了如何使用这些规格和曲线。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-output-swing?context=1139747-1139745-1138708-1139852-1140361

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-reading-current-sense-amplifier-datasheets?context=1139747-1139745-1138708-1139729-1140508

    如果 RL 太小(Iout 较大)、则器件的输出范围会减小。 10kΩ 表180µA 了10kΩ Ω RL 且 Vs=1.8V 时的摆幅至轨、因此我会尝试将 Iout_max 保持在该值(1.8V/μ s=Ω)。 因此、如果您的 vs 为5V、则保持 RL > 5V/180uA = 27.77kΩ Ω、以便器件输出将保持与器件规格奇偶校验。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter