This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:LMP8640是否可以支持 vs+=6V、vs-=-6V 应用?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159877/lmp8640-does-lmp8640-can-support-vs-6v-vs---6v-application

器件型号:LMP8640
主题中讨论的其他器件: INA281

大家好、  

我发现引脚名称 LMP8640 Vs -是负电压引脚。 它是否支持在 Vs+/Vs-上施加+/-6V 电压? 谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持12V 的总电源电压;请参阅数据表的第7.4节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、  

    谢谢。 这意味着它可以在+/-6V 下工作、对吧? 关于 INa281、我认为 INA281只能支持正电压。

    BR。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA281电源支持高达20V 的电压。但是、如果您希望 INA281的 GND 为电路的0V、那么这将不起作用、因为其输入不能低于 GND 超过4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、  

    很抱歉我没有得到你的意见。 我的意思是 LMP8640可以支持 VS+=6V 和 Vs-=-6V 应用。 但我认为 INA281不能支持这种模式。 它只能支持 Vs=6V、GND=0V 应用。  

    谢谢。  

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我具体说明我的问题。 我认为 INA281 PIN2必须连接至 GND。 因为它仅支持单电源范围。 但从 LMP8640数据表中可以看出、LMP8640 PIN2似乎可以支持负电压。 Vs+-v-<12V。 例如 Vs+=0V、Vs=-12V。 我是对的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 INA281是输出引脚的基准、则为引脚2。 那么、问题是您对输出执行什么操作。

    如果您希望输出电压以0V 为基准、则必须将引脚2连接到0V、这将不起作用、因为存在输入限制。
    如果输出电压可以以−6V 为基准、则它将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、  

    抱歉....。 我不理解... 您能否绘制一些内容或提供更多详细信息? 谢谢。  

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要尝试解决的实际问题是什么? 如何处理 INA281的输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    无论引脚是 Vs 引脚还是 GND 引脚、其功能都是相同的。 GND 不一定为0V。 您可以将其连接到任意选择的电压,重要的是确保不超出绝对最大额定值。 此外、还可观察到系统级电压合规性。

    例如、在 INA281图中、您可以连接与 LMP8640相同的电源。 但您需要检查其他引脚和下游电路(系统级)的电压合规性。

    此致、Guang