This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:噪声与温度之间的关系是什么?#39?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159762/opa2188-what-s-the-relation-between-noise-and-temperature

器件型号:OPA2188

您好!

在数据表中、噪声参数输入电压噪声和噪声密度以25°C 为单位。

我们是否有通用指南或公式、说明85°C 时的噪声是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justifice、您好!

    是的、OPA2188数据表仅在   其额定温度为25°C 时提供输入电压噪声频谱密度。 运算放大器噪声由多种不同类型的噪声组成、这些噪声来自这些噪声。  与温度相关性最大的噪声类型是运算放大器热噪声、而其他类型的噪声与温度相关性较弱。

    要估算 85°C 时的噪声、 可使用25°C 输入电压噪声(EN) 作为基础:

    这将使您结束。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程