This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:故障分析(FMEA)

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1160215/lmv393-fail-analysis-fmea

器件型号:LMV393

各位专家、您好!

想知道如果 IN-或 IN+悬空会发生什么情况? 它看起来不像内部上拉/下拉。  输出会达到什么?

谢谢、

Joe   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    偏置电流从输入流向 V-(GND)、因此有一个等效的非常"软"的上拉电阻、该上拉电阻为几 nA。 输出趋向于在 V+以下浮动~800mV。

    因此、我们不会假设输出将处于特定状态(我假设这是您的下一个问题)。 因此、在这种情况下、输出状态将随机进行连接。