This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:是 LMV821的最佳替代产品

Guru**** 2814365 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, OPA1611, OPA1612, OPA397, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159661/opa2376-is-this-the-best-replacement-for-lmv821

器件型号:OPA2376
主题中讨论的其他器件: OPA1611OPA1612OPA397OPA376

大家好、我目前正在将 LMV821用作麦克风前置放大器、但它具有噪声输出。 我将全差动运算放大器或低噪声运算放大器作为潜在解决方案。   我找到的最佳选择是 OPA2376音频放大器。 我的应用需要与 LMV821相同或更好的规格、您能告诉我是选择了出色的替代产品还是 TI 有更好的器件吗?

我非常感谢对这个问题的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    封装中包含音频放大器列表、我们有很多选择。 根据设计要求、OPA1611/OPA1612可能是一个很好的解决方案。 其中的任何一个都将替代 LMV821。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/overview.html?keyMatch=AUDIO%20AMPLIFIER

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV821非常可能具有噪声、因为它使用双极输入晶体管、其高输入电流噪声会在整个输入阻抗范围内转换为电压噪声。  OPA376 是一个很好的选择、但我认为 OPA397具有最低的 Ib、因此能够为客户提供最佳结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间解释 LMV821的噪声原因。 我将详细介绍 OPA397。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您列出适合此应用的放大器。 我将对其进行审核、并查看哪一项最适合此应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我现在将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond