This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2241:我正在寻找符合我要求的最佳运算放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2241, TLV2401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159658/tlv2241-i-am-looking-the-best-opamp-that-fits-my-requirements

器件型号:TLV2241
主题中讨论的其他器件: TLV2401

您好!  

我正在寻找输入电压为5-9V 且电流小于1uA 的单路 RRIO 运算放大器(电池供电设备)。  我还需要尽可能小的布局来优化我的电路板布局。 TLV2241是否最适合这些规格?  

我非常感谢对此提供的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    客户使用的电源电压是多少、其他规格是否有任何其他要求?  

    TLV2241符合列出的规格、但我也找到了电源电流为0.88uA 且采用小型 SOT-23封装的 TLV2401。 下面的列表显示了我的搜索结果和规格比较: 运算放大器器件搜索

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    感谢你的答复。 电源电压为5-9V、所有其他规格在主文章中提供。 我将深入了解 TLV2401、非常感谢大家的推荐和运算放大器器件搜索链接。

    此致、
    John Albrecht