This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:0.001%稳定时间

Guru**** 2537160 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1160306/opa855-0-001-settling-time

器件型号:OPA855

尊敬的团队:

在 OPA855的数据表中、我注意到数据表中也显示了0.001%的稳定时间。 但是、在我们使用 OPA855作为 TIA 的应用中、我们只关注 0.1%的稳定时间 、而不是  0.001%的稳定时间。   对于 TIA 应用而言、这0.001%的稳定时间意味着什么? 如果不是、您为什么将此规格放在数据表上?  

我对那个很好奇。 期待您的未来。 谢谢!

此致

Wesley   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、看起来有点奇怪的 Wesley、在2V 阶跃下会下降到20uV 窗口。 可能只是通过时间常数进行计算、您可以忽略它、我会说。