请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM139AQML-SP 尊敬的所有人:
我对5962R9673802VDA (LM139AQML-SP)的电源电流(ICC)有疑问:数据表中报告的值(2mA)是四个比较器或仅一个比较器的电流电源之和?
是否有 ICC 后辐射的价值?
提前感谢您的回复。
重新分级
Stefano Scremin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我对5962R9673802VDA (LM139AQML-SP)的电源电流(ICC)有疑问:数据表中报告的值(2mA)是四个比较器或仅一个比较器的电流电源之和?
是否有 ICC 后辐射的价值?
提前感谢您的回复。
重新分级
Stefano Scremin
您好 Stefano。
所有4个通道的电流为2mA (最大500uA/通道)。
POST RAD 测试结果位于产品文件夹的技术文档部分的特性报告中: