This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9302:轨到轨输出运算放大器可以输出0V?

Guru**** 2383400 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9302, LM7705
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159791/tlv9302-the-rail-to-rail-output-op-amp-can-output-0-v

器件型号:TLV9302
主题中讨论的其他器件: LM7705

大家好、

TLV9302是一款轨到轨输出运算放大器。  数据表注意、输出不是实际值0。 那么、我想从您那里确认这个输出典型值是运算放大器最小输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    答案是肯定的。 该表比大多数数据表更清晰。  真正的零是不需要的还是需要的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我需要设置为真正的零。 可能是我需要使用负电压来实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有负载、那么您确实需要负电源。 考虑 LM7705。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您确定需要真正的零吗? 在大多数情况下、有一种方法不需要它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些客户需要这种真正的零功能、有时他们将使用负电压作为运算放大器电源。