This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351-Q1:宽输入电压优势?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1351-Q1, AMC1311, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137241/amc1351-q1-wide-input-voltage-benefit

器件型号:AMC1351-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1351AMC1311

大家好、  

与更窄的输入范围(0..2V)相比、更宽的输入电压(0..5V)有何优势?

AMC1351-Q1和 AMC1311B-Q1看起来相似、但输入电压范围不同。 它是否与 S/N 比或其他相关?

此致、
Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    还是"AMC1351-Q1宽输入电压和小增益优势"与"更高的输出精度"相关、因为"输入误差*固定增益"小于 AMC1311B-Q1?

    此致、
    Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    有多种优势:

    AMC1343的更宽输入范围可在隔离栅上传输更高信噪比的信号、前提是系统中存在的噪声幅度是静态的。  

    此外、对于感测到较低电压(即~5V、与1000V 相比)的系统、更宽的输入范围允许在未经校准的情况下进行更高精度的测量、因为电阻分压器对测量的误差更小。  

    最后、对于将针对增益误差进行校准的应用、更宽的输入电压范围允许针对任何电压幅度进行更高精度的测量。 这是因为 AMC1351的输入阻抗为~1Mohm、而 AMC1311的输入阻抗为~1Gohm。 该输入阻抗与感应电阻器并联、变化可能高达+/-15%;通过增益校准消除了潜在误差。  

    此隔离式放大器精度 Excel 计算器可帮助客户计算这些优势: https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    但是、请记住、不包含电阻分压器的容差和温漂、这对测量的总体误差有很大影响。  

    如果您有其他问题、请告诉我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    非常感谢。 精度计算工具还有一个问题: https://www.ti.com/lit/zip/sbar013、如果在温度范围内进行偏移和2点增益校准、会导致什么误差?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    增益和偏移校准后、剩余的误差源为:增益漂移、偏移漂移、非线性(INL)和非线性漂移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、  

    谢谢你。 "增益漂移"可以通过温度校准吗?  

    此致、
    Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    很高兴能提供帮助! 是的、增益漂移和失调漂移误差可在温度范围内进行校准。

    从学术角度来看、非线性和非线性漂移无法校准、因为这些误差是不确定的。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、  

    非常感谢!

    此致、
    Ochi