This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316:可接受的增益带宽积范围

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1160167/tlv316-acceptable-range-for-gain-bandwidth-product

器件型号:TLV316
主题中讨论的其他器件: TLV9061

TLV316的数据表仅列出了10MHz 增益带宽积的"典型"值。  我在多个器件上测量了该参数、得到的值约为2.5MHz (请参阅下面的示例图像- 3.5MHz 时的增益为0.69 - 0.69*3.5MHz = 2.42MHz)。  这感觉与"典型"值相当远、但数据表未提供对此参数应具有多少可变性的任何见解。

您能否提供有关增益带宽积的合理范围的任何信息?  2.5MHz 的测量值是否表明我的测量方法可能存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    器件上的带宽通常可变化30%。 但是、即使器件在极端条件下运行、我也不认为这是问题所在。

    TLV316中未显示但在 TLV9061等较新器件中找到的图形(如下图所示)显示、当您增大频率时、最大输出电压会由于达到运算放大器的限制而降低。  

      

    这将是仿真看到的内容。 就个人而言、我始终从构建您的电路的仿真模型开始、并在构建电路之前查看结果是否符合您的预期!  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我!  

    此致、

    Robert Clifton