This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:当 VCM 超出工作电压但处于可承受电压时的输出状态

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: INA241A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159860/ina241a-the-output-status-when-vcm-out-of-operational-voltage-but-in-survival-voltage

器件型号:INA241A

我想在 存储的能源系统中使用 INA241A。 但  在安全 测试中、VCM 可能会立即从12V 降至-10V。

当 VCM 超出工作电压但处于可承受电压时、输出状态是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师、您好!

    我将对此进行研究、并将很快做出响应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    当 VCM 低于-5V 时、这将开始逐渐停止第一个内部级的运行(降低增益、降低 CMR、增加偏移量)、一旦 VCM 接近-20V、Vout 将仅跟踪 Vref 而无差分增益。 如果在此安全测试期间您不想精确地感测电流、这应该不是问题。  

    总的来说、通常很难预测-5V 电压  <Vcm<-20V range. 的输出电压将会达到的位置  

    如果您有更多问题、请发帖。

    此致、

    Peter