This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2615:芯片间的不同非线性性能

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004824/vca2615-different-non-linear-performance-between-chip-to-chip

器件型号:VCA2615
您好!  
我一直观察 到 VCA2615芯片的线性性能(功率输入与增益/IM3)在不同芯片之间的行为不同。  
其中一些 比另一些更糟糕、其中增益曲线根本不平坦、并且在压缩点之前线性度不良。
我们有的应用  
  • LNP 的单端输入
  • LNP 增益设置为22dB
  • 增益放大器设置为高增益模式
我开始将 VCA2615芯片换用 PCB 上的新芯片、并看到器件之间的线性度完全不同。  
此外、我注意到大多数芯片在控制电压< 1V 时具有非线性性能。  
我想知道这是否正常?
这些 VCA2615芯片在芯片间是否具有不同的性能(即线性性能-增益和 IM3)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将在不同批次中检查 VCA2615的生产数据、以了解器件的可变性。 请让我们查看数据并返回给您。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们查看了我们的生产数据。 如数据表中所述、只有通道间增益匹配限制为+/- 0.33dB、但器件间增益匹配可高达+/- 2.5dB。 所以、您观察到的结果是预期的。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenn、

    由于无法从您的描述中看出这一点、我想说这些 VGA 芯片的一个主要错误是使用过高的信号覆盖输入级。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bellala、  

    您还说器件之间的 IM3可能不同吗?

    此外 、我看到在 DS 中、测试条件通常是在500欧姆负载电阻到 GND 条件下完成的。  

    我可以在不造成失真的情况下连接多高的负载电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenn、

    您能否详细说明一下 IM3的含义? 它是否像三次谐波失真 HD3? 或互调杂散(IMD3)?

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bellala、  

    我指的是 IMD3

    Jenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenn、

    由于我们没有任何生产数据或特性数据、因此我们无法对 IMD3进行真正的评论。 有关负载电阻的问题、您可以将负载增加到100欧姆。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bellala、  

      您是否可能有来自设计团队的有关 IMD3的一些数据、您可以从中进行评论?

    我想知道 IMD3以及器件之间的差异。

    谢谢!
    Jenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenn、

    我们在器件之间提供了 HD3、三次谐波失真的特性数据。 IMD3可通过 HD3进行计算。 我们可以向您分享发行图、但无法在公共论坛上发布。 请发送邮件至 support_us_afe_tx@list.ti.com 、我们可以在其中直接分享您的 IMD3计算结果、所有必需数据和支持。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bellala、  

    感谢您的参与!  

    我已发送电子邮件以寻求直接支持。