This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:PSPICE 模型 Netlist 错误、以及 PSPICE for TI

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO120, ISO121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998678/iso121-pspice-model-netlist-errors-with-pspice-for-ti

器件型号:ISO121
主题中讨论的其他器件:ISO224ISO120

PSpice for TI 附带 ISO121X 模型、当使用它来仿真简单的应用电路时、会导致以下几个网表错误、仿真不运行、ISO120X 模型也是如此、是否存在 ISO120/1/2/4 (或 ISO224)的工作版本 哪一个可与 PSPICE for TI 配合使用? 有关该错误的信息附在下面:

INFO(ORCAP-2191): Creating PSpice Netlist
INFO(ORNET-1041): Writing PSpice Flat Netlist C:\Users\...\Documents\PSPICETI\ISO121X-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\SCHEMATIC1.net
ERROR(ORNET-1019): Pin 3 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 4 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 17 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 18 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 19 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 20 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 21 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 22 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 23 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 24 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 37 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 39 in template not found on U1
ERROR(ORNET-1019): Pin 40 in template not found on U1

PSpice for TI 版本:2021.1、更新了 TI 模型和库

谢谢、此致、

Vaishnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnav、

    感谢您将此事提请我们注意。 请给我们一些时间来深入探讨这个问题。  

    同时、如果您尚未查看有关 TI PSPICE 的培训材料、它们可能会有所帮助: training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnav、

    您是否还可以发布生成此错误的 PSPICE 电路文件或发出私人消息?


    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Alex、感谢您分享了教程是的、我知道将新模型导入到 PSPICE for TI 中、当使用 PSPICE for TI 内的 TI 模型/库中的 ISO121模型时、会出现上述错误。

    谢谢、此致、  

    Vaishnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的快速响应 Scott、 这里是用于测试设置的 PSPICE 项目文件(该设置是一个简单的通用接地设置、用于检查仿真模型实际应用是不同的)、如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。  

    谢谢、此致、  

    Vaishnav

    e2e.ti.com/.../ISO121TEST_2D00_PSpiceFiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Vaishnav、

    我现在要看一下这个。 在 PSPICE 中实施模型可能会出错。 它似乎认为有多达40个引脚、这在物理上对于某些封装选项来说是正确的、但仅使用16个引脚、而在这些引脚中、只有13个包含在模型中。 这将需要一些时间来纠正。 我将在下周结束时尝试为您提供一些有用的东西。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    非常感谢、请花点时间

    此致、

    Vaishnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您是否能够检查 ISO121的 PSPICE 模型实现问题?

    谢谢、此致、

    Vaishnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnav、

    很抱歉耽误你的时间。 我们仍在尝试找到导致原始符号文件出错的原因的底部。 与此同时,我们已经创建了一个新的,我正在着手将其发布。 一旦准备就绪、应该将其推送到内置库中、当您再次启动 PSPICE for TI 时、您将获得更新。 我将在完成后通知您。


    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    非常感谢您提供新的 PSPICE 模型、我将在 PSPICE for TI 模型库中提供模型后立即进行测试并告知您结果。

    谢谢、此致、

    Vaishnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您能告诉我 何时更新后的模型可用于 TI 的 PSPICE 更新、我最近更新了 TI 模型、ISO121模型相同、如果 在通过 TI 的 PSPICE 进行更新时有延迟、那么之前的错误现在仍然存在、 是否可以单独共享新模型。

    谢谢、此致、  

    Vaishnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnav、

    很抱歉 PSPICE 模型更新延迟。 我正在努力更新库、同时这里是一个更正后的.OLB 文件。 此符号与现有的.lib 文件兼容。

    e2e.ti.com/.../ISO121X.OLB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    非常感谢您共享更新后的 PSPICE 模型、更正后的.OLB 文件与现有的.lib 文件完美配合、我们能够继续进行我们用例的仿真、再次感谢您更新和共享 PSPICE 模型。

    此致、

    Vaishnav