This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:交流耦合串联光电二极管跨阻放大器

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI, OPA818, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998380/opa855-ac-coupled-series-photodiodes-transimpedance-amplifier

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: Tina-TIOPA818THS3491

你(们)好

我想知道如何仿真交流耦合互阻抗放大器、如下所示。 如何仿真电路以检查其稳定性? 计算带宽和反馈电容的公式是什么?

在所需带宽600MHz 上、我的光电二极管电容为.65pF、增益为2k 或更高。

我更喜欢使用 OPA855。

 您能否参阅具有两个光电二极管的类似交流耦合跨阻放大器的链接?  

谢谢你  

e2e.ti.com/.../1732.Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parveen、您好!

      下面是我们在设计跨阻放大器(TIA)方面的一些配套资料: 简单 TIA 视频选择 TIA 视频博客系列博客系列高级 TIA 主题

      要使用您列出的规格模拟电路、您可以使用 TINA-TI 或 PSpice for TI。 我们以两种形式提供放大器模型、这些模型位于设计和开发选项卡下器件型号的产品文件夹中。 例如 、您可以 在此处找到 OPA855 TINA-TI 和 PSpice 模型。

      两个光电二极管的电流输出是多少? 我们可以帮助创建一个 TINA-TI 仿真示例、以了解您的设计规格的瞬态/交流/稳定性。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../parveen_5F00_opa855_5F00_4.TSC

    e2e.ti.com/.../parveen_5F00_opa855_5F00_3.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨报 Parveen、  

    这是一个具有750MHz 平坦带宽的巴特沃斯解决方案-注释

    0.17pF 的反馈与表面贴装 R 的寄生关系、可能不需要任何外部反馈补偿 C

    输入端的100兆欧仅用于 sim、  

    3.与反相输入串联的交流耦合完全是您所需要的,输出交流耦合可能不是-请注意这些 C 中的自谐振,可能需要100pF 电容器的 X2Ycap,  

    和文件、  

    e2e.ti.com/.../OPA855-low-gain-low-Cs-Zt.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢您的详细解释。 但是、很少有不清楚的事情:

    1. R2=900和 C2=10U 连接不清楚、如何计算这些值? 我认为 R2是光电二极管串联电阻器 R1和 R2的等效电阻。
    2. 为什么不在 OPA 855的输入端使用耦合电容器? 耦合电容器是否对稳定性没有影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的快速回复。 我想知道的几件事吗?

    我阅读了您的文章《使用高速运算放大器的跨阻设计流程》.pptx。 在本文中、您建议使用下图所示的网络分析器实验验证频率响应。 请您解释一下吗? 在上述电路(OPA855低增益低 C ZT.TSC)中、您为什么没有 考虑第二个光电二极管的电容?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    非常感谢您提供的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始文章系列的第三部分详细介绍了该技术、这里是从原始文档扫描的 PDF、  

    e2e.ti.com/.../8662.Here_2700_s-an-easy-way-to-test-Zt-article.pdf

    我不清楚您的总源 C 仅使用单个0.65pF 元件-将其加倍至1.3pF 将 需要0.2pF 反馈 C、理论上提供大约620MHz 带宽。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    900R 和10µF Ω 来自类似的线程。 准确的值对仿真结果没有任何影响。 省略的耦合电容器也是如此。 但您可以随意使用我的仿真文件并执行您自己的仿真

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢你的帮助。 我只是想知道耦合电容器对我的电路有什么影响? 如果我移除或放置耦合电容器、  电路的稳定性和带宽是否会保持不变?

    Parveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、没有影响。 完全稳定

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在上述电路中、我需要10kHz 下截止频率和600MHz 上截止频率的输出。 我在互阻抗放大器的输出端放置了一个 RC 高通滤波器、以获得10kHz 的截止频率下限。 但是、当我查看数据表时、它使用200欧姆的负载。 您能否建议在 TIA 级之后连接 RC 级是否正常? 另一种方法是连接有源滤波器、但我无法找到有源滤波器中用于获得如此高带宽的 OPAMP。 之后、我需要增益为7的反相级。 您能不能建议 此替代方案是否有任何优点?

    e2e.ti.com/.../OPA855-.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parveen、您好!

      这不应影响 TIA 级。 TIA 和增益7级之间不需要另一个放大器级。 我使用 Kai 的稳定性 TINA-TI 文件来显示我在下面附加的电路仍然稳定。  

    e2e.ti.com/.../5047.parveen_5F00_opa855_5F00_3.TSC

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    感谢你的答复。 我想知道在 TIA 级之后是否可以连接电流反馈放大器(CFA)。 我不确定如何在 TIA 阶段之后连接 CFA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    您在哪里可以看到问题?

    为什么不显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai  
    请查找随附的原理图 文件。 我想将 OPA818替换为 THS3491以获得高摆幅 和500MHz 带宽、这就是为什么我要将 TIA 的输出连接到 CFA THS3491的原因。 但我不确定是否可以在 TIA 级之后连接 THS3491。  

    e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_OPA818.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    嗯、我问自己为什么这么多人使用反相放大器而不是同相放大器。 R10过小、会对 OPA855的输出短路。 另一方面、在同相放大器中、R10=75R5、因为用于确定信号接地的增益电阻器不起任何作用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    您是说、如果我在同相配置中连接 OPA818、那么我是否会获得±4V 的高摆幅? 我需要  ±4V 的摆幅和400MHz 的大信号带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、该反相电路将不起作用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    非常感谢您提出这一宝贵的建议。 我面临的另一个问题是、我需要 ±4V 的高摆幅和400MHz 的大信号带宽。 在这方面、您能帮我吗? 我将非常感谢。 是否应在高通滤波器之后而非 OPA 818连接 THS3491?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    400MHz 的4Vp 正弦值意味着的压摆率

    2 x µs x 400MHz x 4V = 10053V/μ s

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai
    很抱歉,我犯了个错误。 我 实际上需要2V 峰间正弦波。 这意味着压摆率为5026V/us。  我们能否通过在 TIA 级之后连接 THS3491 (CFA)来满足此要求? 因为我已经在数据表中查看了8000V/us 的压摆率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2V 峰值还是2V 峰峰值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai
    2V 峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../parveen_5F00_thd3491.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢你的答复。 您能否检查我在 TIA 之后连接 THS3491的方式。 如果不正确、请指导我正确的流程。

    e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_THS3491.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否注意到我选择的增益为2、而不是增益为5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海凯

    我注意到了。 选择增益为2的具体原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海凯

    您选择的增益为2、因为 OPA855的输出可提供±2V 的最大输出。 如果该电压乘以增益2,我们将得到±4V 的摆幅。我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    U1的最大输出信号是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我需要10KV/A 的总增益 实际上、我不知道 U1的最大输出信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parveen、您好!

      光电二极管的输出电流范围是多少?

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当我们在频率为400MHz 的 THD3491DDA 上施加2V 峰峰值的正弦信号时、输出峰峰值振幅为±4V。  在模拟方波时、如何验证相同的条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我在 U1输出端获得的最大电压为1V 峰间值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这是我们目前拥有的内容吗?

    e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_OPA818_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    非常感谢您的帮助和指导。 非常感谢您对我的耐心。