This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:高频峰值检测电路

Guru**** 2919880 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA615, OPA356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001921/opa615-high-frequency-peak-detect-circuit

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件: OPA356

您好!

我们需要为1.65MHz 正弦波设计峰值检测电路。 峰值电压为48、负峰值在器件发生故障时发生变化。 是否有比 OPA615更便宜的器件?

谢谢你。

此致、

  Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    OPA615具有电流输出(运算跨导放大器)、这在该器件之外很难找到、但任何运算放大器都可以用于创建峰值检测器电路。  

    唯一的要求是所选放大器可以通过二极管足够快地为电容器充电、以检测峰值、并且电容器大小足以在采样和复位之前将该电压保持在所需的时间量内。 通常、这意味着放大器必须具有更大的输出电流和相对稳定的电容器驱动频率响应、这在正常的运算放大器中有时很难找到。

    您能告诉我吗:

    您需要多长时间保持峰值电压

    2.预期的峰值电压范围

    必须检测的最短峰值持续时间

    4.您是否需要知道峰值的确切电压、或者检测到"超出范围"情况的简单比较器是否比放大器解决方案更适合?

    根据以上信息、我可以推荐一个峰值检测器电路和一个足够的高速放大器。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。

    我们有1Msps ADC、我们需要至少对5个样本进行采样。 因此、我们需要将其保持至少12美元。  

    2.负峰值将在-48V 至-10/-15V 之间变化。 负峰值可能足够、我们可以忽略正峰值。 与负峰值相比、正峰值显示的变化更小。

    3.没有具体要求。 工作频率为1.65MHz。

    4.精确的电压很重要。 我们将48V 信号降低10倍。 比较器将不起作用。 我们希望构建数据采集系统、以便对换能器上的电压波形进行采样。 但为了保持低成本、我们现在对峰值电压和频率进行采样以估算电压波形。 因此峰值电压精度很重要。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、   

     Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    这是怎么回事? 它是一个反相放大器、在输出端具有二极管和电容器。 保持时间可由与保持电容器并联的电阻器 R4控制。

    e2e.ti.com/.../OPA836_5F00_peakDetector.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    OPA356呢?

    e2e.ti.com/.../vishal_5F00_opa356.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    谢谢你。 我要试一下。

    此致、

     Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢你。 我将添加具有串联电阻的 MOSFET、这样我们就可以对电容器进行放电以定期检查峰值。  

    此致、

      Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我对这个线程感到困惑。(通常不是您的消息线程)我必须将并联电阻器连接到 C1吗? 因为当我放置 paralel 电阻器时、电压会随着时间的推移而下降得更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bebthan、

    能否省略 R1取决于 U1的输入偏置电流与 SD2的泄漏电流之比:如果 SD2的反向电流远高于 U1的输入偏置电流、SD2可以完全吸收输入偏置电流、R1可以省略。 但是、如果 U1的输入偏置电流远高于 SD2的反向电流、则输入偏置电流会使输入饱和。 然后 R1可以帮助提供输入偏置电流到信号接地的备用路径。

    通过此处选择的组件、可以将 R1设置为更高的值、甚至可以省略 R1。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    您能否告诉我、我应该在峰值检测器电路中使用哪种电容器? 此外、我非常感谢产品建议。

    提前感谢您。

    此致、

    Behtan Umut Mercan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bebthan、

    一个简单的 NP0或 C0G 就可以了。

    Kai