This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002765/opa855-opa855

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

是否有人能解释以下概念、我无法理解!

"TIA 共模配置在 PD 配置如图3所示的情况下、TIA 的输出将相对于 VCM_TIA 以负方向摆动。 为了最大程度地提高 TIA 的输出摆幅,请将 VCM_TIA 设置为 TIA 正共模输入电压及其最正输出摆幅的合规性下限。

例如、对于德州仪器(TI) OPA855、当放大器配置为5V 正电源和0V 负电源时、应将 VCM_TIA 设置为3.95V。 见表1和表2。 在这种情况下、最大输出摆幅为3.95V–1.15V = 2.8V。

如图4所示配置 PD 时、TIA 的输出将相对于 VCM_TIA 正向摆动。 为了最大限度地提高 TIA 的输出摆幅、请将 VCM_TIA 设置为其负共模输入电压的更高合规性限值和 TIA 的最负输出摆幅。

例如,对于 OPA855 (请参阅表1和表2),当放大器的电源电压为5V 并接地时,应将 VCM_TIA 设置为1.3V。 在这种情况下、最大输出摆幅为4.1V–1.3V = 2.8V。"

摘自文档-最大限度地提高具有跨阻放大器的模拟前端的动态范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       此摘录 是指在阴极或阳极偏置中使用光电二极管时如何最大限度地增大 OPA855的输出电压摆幅。 如果光电二极管在阴极偏置、则阴极上的电压应高于阳极上的电压、因此光电二极管提供电流、如图1所示。 如果光电二极管在阳极偏置、则阳极的电压应低于阴极的电压、因此光电二极管会灌入电流、如图2所示。

      这意味着对于图1、放大器输出端的电压将呈负向、如图3示例波形所示。 对于图3、放大器输出端的电压将呈正方向、如图4所示。

      对于双电源设计、这不会是输出摆幅方面的太大问题。 但对于本示例中所示的单电源、则需要偏置该输出电压、或者换句话说、对输出信号施加直流电压。 这可以通过在放大器的同相输入端施加直流电压来实现。

      由于光电二极管在通常为0V 的直流偏置时为单极、因此共模电压(直流偏置)应设置为与输出电压方向相反的值。 对于图3、这将处于 OPA855的最大输出电压下。 这将为 OPA855提供可能的最高输出电压摆幅、即2.8V。 对于图4、这将处于 OPA855的最小输出电压下。 这也将为 OPA855提供可能的最高输出电压摆幅、同样为2.8V。

      让我知道我可能需要增加哪些部分的澄清。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    您能否澄清一下指定的计算方法。  

     要最大限度地提高 TIA 的输出摆幅、请设置 VCM_TIA

    1)处于 TIA 的正共模输入电压及其最正输出摆幅的合规下限。  3.95V–1.15V = 2.8V -它的输出范围 是3.95V VOH 还是1.15V VOH?

    2)在负共模输入电压的更高合规限值和 TIA 最负输出摆幅下。4.1V–1.3V = 2.8V -它的输入范围是 Vil 1.3V 还是 VOH 4.1V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viny:

    为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我先尝试学习该概念、然后进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../viny_5F00_opa855.TSC

    e2e.ti.com/.../viny_5F00_opa855_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的模拟 Kai! 有助于更好地解释这一概念。

    您好、Viny、

     是的、您的陈述是正确的:1)和2)。  

    谢谢、

    Sima