This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1014:衰减器应用的稳定性

Guru**** 2501915 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005036/lt1014-stability-for-attenuator-application

器件型号:LT1014

您好、先生、

当 LT1014用作衰减器时、客户会询问稳定性。

本应用手册警告、在将数十 MHz 范围内的高频应用标记为标签时、将运算放大器用作衰减器可能会导致不稳定。

但我们将 LT1014应用于电路、该电路通过 PWM 驱动器感测50kHz 范围内的输出、并询问这是否会导致不稳定。

我想知道稳定性。

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们肯定需要您提供原理图

    它还应包括有关连接到 LT1014输出的负载的信息。 我提到这一点是因为容性负载会带来问题、并且可能需要在 LT1014的反馈环路中进行相位超前补偿。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Frank、您最终可能需要 TINA LT1014仿真、这里有3个差分。 V11库中的模型-选择一个、  

    此外、这里是有关衰减器的最新讨论、即使您开始振荡、您也可以始终使其保持稳定。  

    https://www.planetanalogue.com/are-inverting-attenuators-with-voltage-feedback-op-amps-inherently-unstable-and-why-might-you-want-to-apply-them-insight-11/#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank1、

    我们绝对需要查看 Kai 提到的基于 LT1014的衰减器电路的原理图。 LT1014是单位增益稳定的运算放大器、即使您打算将其应用为增益小于1V/V 的衰减器、电路噪声增益也会略高于1V/V 因此、除非在运算放大器输出端或运算放大器输入求和结处增加电容、否则 LT1014可能保持稳定。

    我们将看到您的原理图、以便更好地确定。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank。

    6月7日、电路图通过电子邮件回复。

    我要求提供其他答案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否收到了 Innbeom 提供的 LT1014衰减器电路原理图? 如果您是这样做的、并且无法在 e2e 上共享、则通过 TI 内部电子邮件将其提供给我。 否则、请将其发布在论坛上、在此论坛上、对该主题感兴趣的所有人都可以查看并评论该主题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复、Thomas Kuehl。
    我可以通过电子邮件将原理图发送给您、并私下讨论此问题吗?
    由于原理图是保密的、我无法将其发布到公共论坛中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Innbeom、您好!

    请向我发送一份 e2e 朋友申请。 一旦我接受您的请求、您将能够以保密方式与我联系。  我们可以交换电子邮件地址。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程