This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041:PSpice 模型问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, TINA-TI, TLV7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005078/tlv7041-pspice-model-issue

器件型号:TLV7041
主题中讨论的其他器件:TLV7031TINA-TI

你好

我发现该 IC 的模型不具有开漏输出、它具有推挽输出、即 TLV7031。 要验证这一点、请执行以下仿真:

如您所见、即使有1k 下拉电阻、输出也会变为高电平。 您如何解释这一点?

可以为我提供解决方法吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Alberto、

    为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    e2e.ti.com/.../alberto_5F00_tlv7041.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的贡献、我使用了 pspice、因为使用 TLV7031效果良好。 我想知道 tlv7041的 pspice 模型是否有任何变化使其成为漏极开路

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Alberto

    我猜我们在提取 pspice 模型时意外复制了 TLV7031。  我们将努力为您提供合适的解决方案。  同时,我希望你可以采纳凯的建议,现在使用 TINA。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto

    我能够进入 TINA 文件、为您复制并粘贴宏。  请使用随附的文件。

    卡盘

    e2e.ti.com/.../TLV7041.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经在仿真中尝试过模型、但它的运行方式与旧模型完全相同:它似乎具有推挽输出。 你试过吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Alberto

    我们今天是假期休息日、将于星期二进行回顾。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几分钟后、我尝试了这款 TLV7041。  这个对我来说很有用。

    我已附加模型的 TINA 版本和.LIB 文本文件。

    卡盘

    e2e.ti.com/.../TLV7041_5F00_test.TSCe2e.ti.com/.../0412.TLV7041.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的合作、  

    正如我在前面所写的、我有一个包含许多组件的复杂 pspice 仿真、在我解释该问题时所用的第一张图片中、您可以看到的要多得多。 如果来自其他供应商的模型将在 TINA 中工作、那么为我使用 TINA 意味着至少需要一周的时间使用问号。

    那么问题仍然存在:TI 是否为该器件调试了 PSpice 工作模型?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所附的.LIB 文件来自我测试过的相同 TINA 设计、并且工作正常。  该模型为开漏、如果未连接上拉电阻器、则不会提供适当的输出信号。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的帮助、或许我在分配模型时出错了、但我仍在使用旧模型。 现在、我已经尝试了、您连接的模型似乎可以作为开漏正常工作。