This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 峰值检测电路

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004949/peak-detection-circuit

主题中讨论的其他器件:OPA860

大家好、

客户想知道  是否有可实现2GHz 信号带宽的峰值检测电路?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮

    我认为您需要使用高速放大器来解决这一问题。  至少这就是我过去创建峰值检测器的方式。

    出于某种原因、您的问题已传递到比较器。  我将尝试让您加入 HSAMP 团队。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    也许可以快速创建一个电路、但这将具有挑战性。 您要尝试检测的信号的振幅是多少?  

    此致、  

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anny:

    这可通过 OPA860实现:

    e2e.ti.com/.../anny_5F00_peak.TSC

    1ns 输入脉冲振幅从100mV 阶跃到1V。

    Kai