This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:输出噪声

Guru**** 2539370 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003965/opa855-output-noise

器件型号:OPA855

大家好、

我的客户使用 opa855作为 TIA、跨阻放大为10k、输出带宽为100MHz、噪声约为10mV。

但从数据表中可以看出、带宽应更高、噪声应更低。 您能帮助检查下面的原理图吗?

谢谢、

Colin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午:Colin、  

    如果没有 APD 电容、则无法进行应答。 此外、我希望偏置电压为负-此外、Vpp 噪声在很大程度上取决于后滤波-在这里看不到吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    鉴于高达18.5µA μ A 的极高输入偏置电流、R14和 R15的欧姆值太高  

    此外、C3有点小。 R2的作用是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    APD 高电压侧的电路从之前的 LTC6560移出。 他们使用 Hamamatsu 的 APD。 Hamamatsu 建议 C3的值小于1nF。

    它们将尝试将 R14 R15值降低。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    您能告诉我们吗、哈马特苏斯雪崩光电二极管的检测器电容。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    Hamamatsu 的建议是小于1nF,因此它们通常使用1nF 或820pF 电容器。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天早上、我们不是问偏置电路电容、而是问 APD 电容本身-通常有 pF 与偏置电压图、我们需要继续处理 pF 数字、或者偏置电压和 APD 器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    其 APD 为 S14645-05B。

    http://www.hamamatsu.com.cn/UserFiles/upload/file/20190726/s14645_series_kapd1065e.pdf 

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 VCC_HVR 值? 这是我所讨论的可以读取 APD 电容的曲线-原理图的绘制方式、这应该是负电压。 -显然有两个版本正在使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我们现在最终可以获得适用于 APD 的正确源 C、还可以对所提供的原理图进行一些其他快速注释-现在开始构建 TINA 仿真、假设 APD 为3pF、  

    V+输入上用于获得中间电源的100千欧偏置电阻过高-对于偏置电流消除、使用20千欧。 然后是一个10nF 电容器(而不是具有极低自谐振的1uF 电容器)、然后将一个10欧姆串联电阻输入 V+输入、以隔离其自谐振。  

    50欧姆的50欧姆输出负载-通常50欧姆的负载会流入具有50欧姆网络分析器或示波器的电缆-这种情况吗?  

    上面的 sim 是一个起点、最终-一旦我们发现难以捉摸的 APD 源 C、回到噪声问题- 100k 欧姆的偏置问题可能是问题、但问题仍然存在  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael、Kai:

    非常感谢您的支持。 他们现在还有另一个问题。

    当 OPA855面对太阳而面对太阳时、其饱和输出电压为何不同?
    阳光输出约为800mV、阳光侧面为1.2V。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    如果太阳灯导致问题、为什么不屏蔽电子器件免受太阳灯的影响  

    对于以下仿真、我假设 APD 反向电压为100V。 这是 APD 应用的典型情况。 然后、S14645-05B 的检测器电容读数为1pF。

    相位稳定性分析表明您的设计不稳定:

    这可能是导致噪声增加的原因。

    对反馈电容 C2进行解压将显著提高相位裕度、并提高电路的稳定性:

    e2e.ti.com/.../colin_5F00_opa855_5F00_1.TSC

    减小反馈电容还将提高带宽:

    e2e.ti.com/.../colin_5F00_opa855.TSC

    Kai