This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:TINA-TI

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003362/lmh6553-tina-ti

器件型号:LMH6553
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的 TI:

尽管 LMH6553是贵公司的器件、但 PSpice for TI 使用它限制测试台上的探头数量。

因此、我必须使用 TINA-TI、但 我无法进行 TINA-TI 仿真来获取 LMH6553温度依赖性特性。  

除了 精密钳位和 谐波失真外、该模型似乎支持温度仿真。

我想知道一个示例 testBench 以获得帮助。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布 LMH6553所需的电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有放大器模型都不支持精确的 HD 建模-它们可能提供 FFT 输出数据、但不一定与实际器件相关。 提供的过温信息也非常有限(通常不提供)。 最基本的方法是添加输入偏移和电源电流温度系数-在客户模型中很少出现这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai-San:

    这是一个 Amplifiire 示例。

    https://drive.google.com/file/d/11BJtAF8k7Rx7FNzMfSg1zCA0-e_Scvle/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      为了避免第三方使用我们的产品导入、而不是从产品文件夹中下载、您需要通过软件侧面或顶部选项卡附近的"放置器件"选项搜索器件。 然后右键单击器件名称并选择"放置符号"。 此外、Michael 是对的、我们的模型不包括谐波失真测量。  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima-San 和 Michael-San:

    非常感谢您的友好帮助。

    但我想知道为什么 TINA-NA 上的 LMT6553温度步进仿真显示出奇怪的行为、而不是谐波失真。

    由于 TINA-NA 的模型具有 LMT6553模型、因此我不导入它。

    它是来自模型问题还是模拟器问题?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      对于 TINA-TI、我不建议在软件中使用这些模型。 最好从 LMH6553产品文件夹导入模型。 对于 PSpice for TI、我们建议使用库文件夹中的模型绕过第三个模型导入警告。 您能否共享适用于温度步进的 TINA-TI 或 PSpice for TI 文件?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima-San:

    请检查以下文件。  

    TINA-TI 示例

    对于 TI 的 PSpice、它 使用它限制测试台上的探针数量、并且 LMH6553模型也存在错误(RTC 与参数、TC1和 TC2)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您共享该文件。 我将对此进行研究、并将很快返回给您。  

    谢谢、

    Sima