This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA 309使用问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004462/pga-309-use-questions

主题中讨论的其他器件:PGA309

我将电桥传感器温度灵敏度用作用户指南(2.7.2 pg43)中所述的温度输入的主要来源。 是否存在最小信号电平传感器输出阻抗等? 增益是由 PGA309EVM 自动调节、还是需要计算信号电平并在运行校准之前在软件中手动设置增益? 我注意到、该程序会自动调节传感器输入的增益和偏移、但我不清楚它如何处理温度传感器校准的信息。 我能得到这方面的解释吗?

感谢你能抽出时间!

最棒的

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    PGA309校准序列测量不同温度点上桥式传感器的差分电压(无论是实际的传感器还是仿真的传感器)。 它本身不会校准温度传感器。

    执行校准过程时、您将填写查找表中的条目(有关更多详细信息、请参阅第3.2.1节)、其中索引对应于来自温度 ADC 的读数。 校准后、当温度 ADC 返回测量值时、PGA309将使用与该温度范围相对应的表中的增益和零 DAC 值。 因此、在运行校准之前、务必确保正确配置了 Temp ADC 前端。 使用 PGA309EVM 时,可以在创建预校准文件时选择“配置温度”来调整这些设置。

    请注意、当使用外部温度感测(如您的情况)时、温度 ADC 读取的"温度"只是一个电压。 在 PGA309EVM 上、有一个温度仿真器 DAC、可生成与设置校准时选择的"温度"相对应的电压、但实际的 PGA309本身只会在校准过程中读取一系列电压、然后对其进行排序以生成表格。 因此、您获得的"温度"读数将特定于您的 RT 电阻器、电桥传感器、温度 PGA 设置、温度 ADC 基准设置、激励电压等

    您需要手动选择所需的温度 PGA 增益(1x、2x、4x 或8x)。 您还需要为所使用的电路拓扑选择适当的温度 ADC 多路复用器配置。 如果您使用的是顶部电阻器,则可能需要配置2,除非您不使用器件的线性化功能–在这种情况下,您将需要配置4。 如果您使用的是底部电阻器,则需要配置1。

    如果您可以分享有关所使用的特定桥式传感器的一些详细信息、我们可以帮助确定电路的最佳 PGA 增益值和 RT 值。 如果您可以共享传感器数据表、最好这样做;否则、您需要了解有关传感器的以下信息:

    • 标称电阻(室温下)
    • 预期漂移(最大值和/或典型值)
    • 非线性(如果此信息可用)

    您还需要确定:

    • 传感器在应用中将经历的温度范围
    • 传感器的标称激励电压、无论是使用内部基准电压(2.5V 或4.096V)还是外部基准。 通常,传感器的数据表会建议最佳范围

    2.8MΩ 传感器输出阻抗、温度传感电路的阻抗相当高(Δ I 除以温度 PGA 增益)、因此可使用各种传感器。 如果使用 Vexc 输出作为电桥激励、则需要确保通过网络的最大电流消耗低于50mA。 在最小信号电平方面、温度 ADC 的分辨率将决定温度变化的记录所需的信号阶跃–只需确保 TEMPin 信号电平不低于 GND 200mV、不高于 VSA 200mV 即可。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您的回复似乎未成功完成、您能否再次提交?

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    我无法回复您。 论坛阻止了我、因为我在个人资料中使用了个人电子邮件。 这是昨天才开始的。 我将我的业务电子邮件放入我的个人资料中、但它仍然无法正常工作。 另一位 TI 同事(Carlo)正在解决此问题。 同时、我发现我可以使用我们的对话的缩写版本进行沟通。 它不允许我看到前面对话的三句话、但至少不会被阻止。 现在我也不能开始一个相关的问题或一个新问题。

    现在工作...

    感谢您为我的问题提供了完整且非常易于理解的答案。 我与我的老板进行了交谈、他非常希望能获得您关于最佳温度测量方法的建议。 请参阅以下他的评论。

    Joe、

    是的、获得 TI 建议对我们有利。

    您可以将我们一直使用的 Excel 文件发送给他们。

     

    除了可以从测量选项卡中的单个量规电阻值得出的值之外、我没有其他漂移和非线性值。

     

    我想为我们的应用实施电桥阻抗方法(TI PGA 309用户指南、SBOU024B、2011年1月修订、部分2.7.2)。

    我想‘如何在“顶部串联电阻器”之间进行选择图 2-20或‘底部串联电阻器’图 2-21配置以及如何选择串联电阻器 R_T 的值

     

    谢谢、

    弗兰克

    我要向您发送一个文件、以便您可以获得完成工作所需的信息。 在这个缩写的线程区域中、我无法附加文件。 希望您能给我另一种方式、让我把它送给您。   

    最棒的

    Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    我无法回复您。 论坛阻止了我、因为我在个人资料中使用了个人电子邮件。 这是昨天才开始的。 我将我的业务电子邮件放入我的个人资料中、但它仍然无法正常工作。 另一位 TI 同事(Carlo)正在解决此问题。 同时、我发现我可以使用我们的对话的缩写版本进行沟通。 它不允许我看到前面对话的三句话、但至少不会被阻止。 现在我也不能开始一个相关的问题或一个新问题。

    现在工作...

    感谢您为我的问题提供了完整且非常易于理解的答案。 我与我的老板进行了交谈、他非常希望能获得您关于最佳温度测量方法的建议。 请参阅以下他的评论。

    Joe、

    是的、获得 TI 建议对我们有利。

    您可以将我们一直使用的 Excel 文件发送给他们。

     

    除了可以从测量选项卡中的单个量规电阻值得出的值之外、我没有其他漂移和非线性值。

     

    我想为我们的应用实施电桥阻抗方法(TI PGA 309用户指南、SBOU024B、2011年1月修订、部分2.7.2)。

    我想‘如何在“顶部串联电阻器”之间进行选择图 2-20或‘底部串联电阻器’图 2-21配置以及如何选择串联电阻器 R_T 的值

     

    谢谢、

    弗兰克

    我要向您发送一个文件、以便您可以获得完成工作所需的信息。 在这个缩写的线程区域中、我无法附加文件。 希望您能给我另一种方式、让我把它送给您。   

    最棒的

    Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉出现第二条消息。 我第二次单击、因为它没有响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这很奇怪、希望 Carlo 能够为您找到解决方案。 我已通过论坛向您发送"朋友请求"。 这将使我们能够直接发送消息。 在这些条件下、您可能会更幸运地附加文件。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    看起来我能够使用正常的论坛路由再次与您进行通信。 感谢您提供电桥温度感应信息。 我们将继续处理您的设计的一些变体。 我们似乎可以很好地在更大的范围内表征桥式传感器、以验证是否存在隐藏的非线性、但除此之外、现在是设置并测试它的时候了! 再次感谢您的帮助!

    最棒的

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    听起来不错! 如果您有任何其他问题、请随时开始新主题。 祝您好运!

    谢谢、

    Jon