This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:单端到差分转换

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, TINA-TI, ADS8686S, THS4561, OPA837, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002392/ths4551-single-ended-to-differential-conversion

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 ADS8686S、 THS4561、 OPA837、 INA828

您好!

我想在我的设计中使用 THS4551进行单极、单端模拟信号 到双极、差分模拟信号转换。

输入:

单极单端模拟信号范围:

最小值: 0V  

最大值:2.5V  


输出:

双极、差分端模拟信号范围: OUT_P= 最小值:0V

                                               最大值:+1V

                                       OUT_N =最小值:-1V

                                               最大值:0V

1. THS4551是否符合我的要求?如果是,我应该考虑哪些设计参数?

2.是否有任何符合我要求的替代设计方法/器件?

此致、

Pedaiah G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    THS4551可用于单端到差分转换。 数据表的第10.1.6节"设计衰减器"可能对您感兴趣。 最大的设计注意事项可能是信号带宽、您是否需要直流耦合、是否需要滤波器以及 负载特性。 如果考虑动态范围、您可能还想考虑输出失调电压。 如果您提供有关输入带宽和负载的信息、我可以进一步帮助您。 我们提供了多个全差动放大器、其中一些放大器比其他放大器更适合特定应用。 我建议在 TINA-TI 或 PSpice for TI 中进行设计验证。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您的快速响应。

    这里是我的要求的输入和输出、

    单端输入 差动 信号输出   差分输出
    0V -1V 和0V +1V
    2.5V 0V 和+1V +1V

    信号带宽< 1MHz、负载将采用驻留在可编程器件中的 ADC。

    我们没有太多器件信息、一旦我们获得该信息、我们就会共享该信息。

    同时、您能否为我们提供满足我们要求的解决方案/电路?

    我们还在 设计中使用 ADS8686S ADC。

    我需要将差分端模拟信号(V+=0V 至+3.3V 和 V-=-3.3V 至0V)转换为单端模拟信号(0V 至+2.5V)并连接到 ADS8686S。

    您能否为我们提供将差分转换为单端模拟转换的解决方案/电路?

    谢谢、此致、

    Pedaiah G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    对于第一个电路、您可以使用 THS4561、如下所示:

    对于差分到单端转换、您只需使用如图所示的常规运算放大器:


    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    很抱歉、响应延迟、感谢您提供仿真结果。

    注意到。 我们将继续使用 THS4561进行单端到差分转换。

    是否可以连接 VCC=3.3V 和 VEE=-3.3V? 您可以共享仿真文件吗?

    2. Vcm = 0.25V 至0.75V。  能否连接 Vocm = 0.5V?

    如何在电路中获得电阻值?

    您能否提供您提到的差分到单端转换的完整应用手册?  

    谢谢、此致、

    Pedaiah G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    +/-3.3V 电源和0.5V 输出共模正常、选择的电阻值可提供-0.4的增益(G=-RF/Rg)、从而将2.5V 信号降至1V。

    我将使用新的电压轨和 Vocm 连接以下仿真:

    有关电阻器选择注意事项的更多信息、请参阅 THS4561数据表"10.1.2设置电阻器值与增益"

    https://www.ti.com/lit/gpn/ths4561

    DE 至 SE 参考摘录来自 OPA837数据表"8.1.7差分转单端放大器"

    https://www.ti.com/lit/gpn/opa837

    仿真:e2e.ti.com/.../SE_2D00_DE-THS4561.TSC

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您分享仿真结果。

    我们使用 THS4561实现了 SE 到 DE 的电路、如下所示。

    我们还使用 INA828实现了 DE 至 SE 的电路、如下所示。

    请求您对电路实现和任何其他滤波的意见、以在输入和输出时加以注意。

    谢谢、此致、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    如果您不介意、请发布分辨率更高的图像;这些图像有点难以读取。  同时、您是否能够对这些器件进行仿真并获得良好的结果? 我马上看到的一点是 、对于实际构建、您不需要该1f 电容器、这只是仿真寄生效应的占位符。 可以为全差分放大器添加多反馈滤  波器、但对于单端放大器、ADS8686S 似乎已经在内部包含一个可编程二阶低通滤波器。 您是否担心差分路径上的混叠? 该通道的最大可能输入带宽和采样率是多少?

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    抱歉、分辨率较低的图像。

    您能否分享您的邮件 ID、以便我可以 pdf 格式分享回路以供审核?

    谢谢、此致、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    请查看您的消息收件箱。

    最棒的

    Sam