This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:禁用 ALERT 引脚对 OC/OV/OP/UV 警告/故障做出反应

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003120/ina233-disable-alert-pin-react-to-oc-ov-op-uv-warning-fault

器件型号:INA233

大家好、

我的客户正在尝试阻止 ALERT 引脚对 OC/OV/OP/UV 条件做出反应。 我看到了线程 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710174/ina233-over-current-limit-alert-pin-always-low。 我们写入 Reg_0xD2h = 0x6f、但它始终读回默认值0xF0。 对该寄存器地址的写入似乎不成功、但我们可以成功地对其他寄存器进行写入。 您能否向我展示如何禁用 ALERT 引脚?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    这很奇怪... 我相信你正在正确地做这件事…  您能否发送一个示波器快照、将寄存器0xD2写入0x6f、然后再将示波器快照写入寄存器0xD2。  在写入和读取之间、请确保器件保持通电状态、并监控范围以确保没有其他寄存器被写入或读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    客户希望在上电后自由禁用并重新启用 ALERT 引脚操作。 现在、我们可以通过写入 REG_0xD2=0x9F 来首次禁用 ALERT。 但之后、当我们设置  Reg_0xD2=0x90以重新启用它时、警报操作不会根据寄存器设置执行。 如何正确处理该寄存器(0xD2[7:4])的4个 MSB?  我在下面的回答中看到数据表中存在错误。

    谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710174/ina233-over-current-limit-alert-pin-always-low 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    那么、写入0x6f 现在起作用了吗? 我认为写入0x90也应该起作用。  可能0x90不起作用的原因与0x6f 不起作用的原因相同? 这意味着、可能存在通信或其他问题。  当您读回寄存器时、您看到0xF0吗? 如果不是、您可以尝试写入0xF0、但这不是必需的。 如果寄存器读回您所期望的内容、那么它应该运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    您已经回答了一段时间、因此我想您已经弄清楚了这一点、并假设这是一个通信错误或类似问题。 我将此主题标记为已解决、但如果您有任何其他问题、请随时答复。