This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9154:TLV9154/TLV9152/TLV9151数据表中有关 EMIRR 的不一致性

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005280/tlv9154-inconsistency-in-tlv9154-tlv9152-tlv9151-datasheet-regarding-emirr

器件型号:TLV9154

您好!
在 TLV915x 的最新(修订版 D)数据表中 、EMIRR 方面存在一些不一致之处-有两个 EMIRR 与频率间的关系图、它们差异很大。 一个是图 6-41和其他图 7-1. 在大约整个频率范围内、存在大约10dB 的差异。
请澄清。

链接: www.ti.com/.../TLV9154

此致、
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    您忘记了更重要的事情。 两张图均未显示基准信号电平。 它通常为100mVp、但不必如此。 没关系。  

    第7.1节引用了该文档(上面的代码段)、因此应该使用100mVp 参考。 图6-41没有其他有用信息。  

    差异可能是不同的样本、使用的不同基准或其他一些原因。 我建议使用较为悲观的结果。

    我将注意到这种不一致之处,以供将来修正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、
    是的、我知道100mVp 基准、因为这是 TI 使用的标准值。 我在一些模拟器件数据表中看到、它们将100mV 值放在图表上、因此一切都很清晰。
    谢谢。

    此致、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    经过更多研究、我被告知图6-41是 TLV915x 的。 另一个图来自另一个器件。

    因此、请使用图6-41。