This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:使用单电源 V+=24V 时的最大输入电压

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA592, INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001562/ina592-max-input-voltage-when-use-single-supply-v-24v

器件型号:INA592
主题中讨论的其他器件: INA818

您好专家、

从下图中可以看出、INA592的最大共模输入高电平为54V:

但是、从数据表中可以看出、最大输入电压为3V+。

所以我有点困惑、如果我使用单电源 V+=24V、V-=GND、最大输入电压是多少? 它应该是54V 还是72V?

期待您的回复。 谢谢。

丹东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    请获取最新的数据表并阅读第9.2.1.2.3节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai,

    感谢您的回答。 根据我的理解、只要确认一下、如果我使用单电源 V+=24V、V-=GND、则最大输入电压范围应为0~72V、对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表的9.2.1.2.3节所述、这取决于 INA592的增益配置

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    正如 Kai 指出的、 INA592有两个增益选项、即 GAIN=0.5和 GAIN=2 (在配置中交换输入和输出引脚)。  

     单电源 V+=24V、V-=GND、Vref=0

    如果增益= 1/2、假设 Vref=0、则 VCM_MIN = 3 (0-0.1V)- 2Vref =-0.3V 且 VCM_max = 3 (24)- 2Vref = 72V

    如果增益= 2、假设 Vref=0、则 VCM_MIN = 1.5 (0-0.1V)- 0.5Vref =-0.15V、VCM_max = 1.5 (24)- 0.5Vref = 36V

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    清晰的解释。 非常感谢!

    此致、

    丹东。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我的客户决定为 INA592使用-5V 和+24V 电源。 您是否知道如何单独计算-5V 和24V 电源轨的电源电流? 谢谢。

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jiandong、

    问:您是否知道如何单独计算-5V 和24V 电源轨的电源电流?

    我不清楚你在问什么。 您是否提到了运行 INA592时-5V 和24V 的电源要求? 如果是这种情况、我需要知道 INA592输出端的负载要求。  

    对于0.5或2V/V 的增益、静态电流为1.5mA、这意味着非工作状态下的总功耗为(24-(-5)*1.5mA = 43.5mW。  如果您能够为我提供 INA592的输出电压摆幅和驱动负载、也许我能够估算电流要求。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的耐心和清晰的解释。

    客户使用 INA592测量电池测试仪中的电池电压。 由于有12节串联电池、因此在充电期间、每个电池的电压为-0.1V 至5V。 客户使用0.5V/V 增益、因此输出摆幅为-0.05至2.5V。 客户使用 INA592直接驱动 F280049的内部 ADC。 我没有找到 ADC 的输入阻抗规格、因此我不确定负载电流。 您可以帮助 估算 INA592的电流要求吗? 它将帮助客户选择合适的直流/直流电源。

    谢谢!  

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    您可以通过内部电子邮件向我发送电子邮件或联系我吗?

    这是我不清楚的事情。  INA592用于监测电池测试仪中的电池充电电压。 假设它是锂离子电池。  

    1.典型的锂离子电池具有2.7Vdc (耗尽)至4.2Vdc (充满电、高达4.2Vdc)的电位。 12V 串联锂离子电池的电压将从大约32.4V 提高到50.4Vdc。 不允许锂离子电池放电至低于低电压阈值、例如~2.7Vdc。 上述数字可能因测试期间使用的锂离子电池类型而异。

    2.处于静止状态时,INA592消耗 (24-(-5)*1.5mA = 43.5mW,这意味着24V 直流电源消耗36mW,-5Vdc 消耗7.5mW。  

    如果 INA592的输出与 F280049直接连接、则该负载电流几乎可以忽略不计、小于1mA。  F280049 MCU 的运行电流和功耗将远远高于 INA592。 任何低功耗24Vdc 和-5Vdc LDO 或开关电源都将满足此电源要求(包括一些开关电容器电荷泵直流/直流转换器)。  

      

    下面是我需要了解的内容。  

    答:如果您测量的是12节串联电池的电池感应电压、则 INA592的输出将至少为16.2Vdc、因为增益= 0.5、请参阅上面捕获的图像。  

    b.如果要在单节电池中测量该值、则可以使用 INA818、这是一款低功耗仪表放大器。 此外、还有其他低功耗选项。该应用程序在单节电池配置中监控电池电压。   

    最棒的

    Raymond