This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4376-Q1:电容负载的驱动能力

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4376-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005024/opa4376-q1-the-driving-capability-with-the-capacitive-load

器件型号:OPA4376-Q1

尊敬的 GPAMPS 应用团队:  

我的客户正在使用 OPA4376-Q1、对该器件的驱动能力有疑问。 原理图如下:

它们将在输出端添加10~20 Ω 的电阻器、并且希望知道 驱动10uF 和51.1k 欧姆的 RC 负载是否存在任何问题。

感谢您的支持!

引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 引脚、

    57°的相位裕度似乎可以接受:

    e2e.ti.com/.../pin_5F00_opa4376.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 引脚、

    感谢 Kai 的模拟和建议。  

    是的、20Ω 10uF 电容负载、需要在15 μ F 范围内选择 R2值(下图)。  在瞬态阶跃条件下进行仿真时、R2= 10Ω 似乎正常、但交流仿真表明、在0dB 时、它的相位裕度仅为~45度。 除此之外、我没有发现任何问题。   

    e2e.ti.com/.../pin_5F00_opa4376-Step-05282021.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、Raymond、  

    感谢您提供的信息反馈。  

    让我与客户合作、看看他们是否有进一步的问题。  

    谢谢!

    引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 引脚、

    我现在将关闭此查询。 如果您有其他问题、您可以通过该主题继续咨询或打开新的 E2E 论坛。   

    谢谢、

    Raymond