This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:请求与 PCN#20210212001.1变更共享 LM358BIDER 的材料成分报告

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004746/lm358b-request-to-share-material-content-report-of-lm358bider-with-pcn-20210212001-1-change

器件型号:LM358B

大家好、

您能否与 PCN#20210212001.1变更共享 LM358BIDER 的材料成分报告?

我们已通过申请编号#CS0434994向 TI CSC 申请、但没有回复。

 

我们需要报告来获得客户对 PCN 的批准。

 

谢谢、
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    这是 正确的器件型号 LM358BIDER,我在简单搜索中找不到它。

    E2E 不是获取 PNC 信息的最佳方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

     

    "LM358BIDR"是正确的器件型号。 感谢您的指出。

     

    我们无法从 TI CSC 团队获取 PCN#20210212001.1的报告。

    您能给我们一个建议,我们应该问谁?

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我读取了 PCN、我看到的唯一变化是"铅涂层制备 已将"NiPdAu、非 RLF"更改为"NiPdAu、RLF"。 因此、新材料应为 RLF。 我不知道'RLF'的含义

    材料成分可从 LM358B 产品网页的"质量、可靠性和封装信息"部分下载。 我不知道数据是在 PCN 之后还是在 PCN 之前。  您是否碰巧有要比较的预 PCN 材料成分?

    我不熟悉 首字母缩写词“CSC”,您是否尝试 过 PCN 首页上的电子邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    Tim 帮我解决了首字母缩写词、 RLF 是粗糙的引线框; CSC 是客户支持中心。

    以下是粗糙引线框的文档。 应用手册单侧粗引线框- TI E2E

    RLF 是一种纹理、因此它不是不同的材料、因此产品页面的材料内容下载应准确无误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

     

    您是否意味着即使在 PCN#20210212001.1更改之后、以下材料成分报告也是相同的?

    https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=241349&opn=LM358BIDR

     

    由于我们必须与客户共享正确的信息才能获得 PCN 的批准、因此我们希望确保在上述情况下。

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

     粗糙的引线框是当前的构建指令。 因此、链路 将是正确的。