This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:将总线电压扩展至35V#39;?

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230, INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004394/ina230-extending-bus-voltage-to-35v

器件型号:INA230
主题中讨论的其他器件: INA237

大家好、

通过放大抗混叠滤波器的串联电阻器、是否有办法将 INA230的总线电压扩展到大约35V? 我们可能会降低电流感应精度。 电压感应范围应能够进行定量配送。

遗憾的是、我们无法找到有关输入差分阻抗和共模阻抗的信息来预测这是否可行。 您能帮您解决这些问题吗? 我们可以进行一些计算和仿真。

谢谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    遗憾的是、将输入串联电阻器大幅增加到10R 以上、甚至添加电阻分压器、都会完全破坏120dB INA230出色的共模抑制效果。

    添加制造容差为+/-1%的电阻分压器将导致大约40dB 的共模抑制。 不包括 INA230不均匀输入偏置电流的影响。 就是普通分压器。 使用具有+/-0.1%容差的分压器、可以实现大约60dB 的共模抑制。 即使使用+/-0.01%容差分压器、只要没有额外的相关温度漂移和长期漂移、并且没有额外的输入偏置电流问题、也可以只实现80dB。 但即使很难达到60...80dB、也会比120dB 差40...60dB  

    这些 TI 的 INAS 提供了绝对出色的共模抑制。 客户经常完全忽视这一点...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢快速响应。 我明白你的观点。 我想知道内部 CM 电阻是否可以形成分压器、我们不会让额外的旁路电阻器真正形成分压器。 但这似乎已经具有挑战性、滤波电阻器变得很大、这将不再适用于电流感应输入。

    谢谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    即使在 INA230之前只有串联电阻器、您仍会有不同的温度漂移和所有相关电阻器的长期漂移。 内部电阻器位于同一个裸片上、完全匹配和平衡、但它们具有大约+/-20%的绝对晶圆容差。

    因此、仅增加串联电阻也不是可行的选择。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lutz、

    INA237可能是您的选择。  它具有高达85V 的共模范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    INA237是计划 B、但遗憾的是、由于封装不同、它需要重新设计。

    非常感谢

    Lutz