This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2228:失调电压平衡

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2228, OPA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005012/opa2228-offset-counterbalance

器件型号:OPA2228
主题中讨论的其他器件: OPA228

您好!

我想使用 OPA2228、它在应用限制上具有偏移电压。 我想选择这样的封装、这种封装具有两个放大器的失调电压、彼此抵消。 如果我购买示例10封装,我是否会找到具有此属性的两个封装(即使它不是反向的,但两个放大器具有+和-偏移)?

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    是的、当然、您会发现偏移电压与符号相反的芯片。 但由于统计原因、您无法确定在10个中找到其中的两个

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    这是偏移电压产生分布图。 约 16%的器件具有极低的 Vos (接近于零)。 正如 Kai 所指出的、从统计角度来看、您获得两个具有相等和相反的 Vos 数字的 OPA2228的机会很小、只有10个部分(但您也很幸运)。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为失调电压不是完全相反的、因此我提到了平衡-非平衡变压器。

    在本例中、ADC 的 LSB 为100uV、OPA228的偏移电压最大为75uV 如果我找到了一个封装、例如-25uV 和+60uV、这是很好的;因为在单位增益应用中、这意味着+35uV、而 LSB 小于50uV。

    感谢您提请我注意该分布图、如果我对5种封装的理解良好、我会发现一种封装符合我的要求。 问题更多地是双放大器封装情况;因为、可以将分布转移、例如生产用途。

    无论如何、在采用 DIP 封装的试验电路板上(在我看来)、测试该实验电路板需要10分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    好的、我看到了。 我现在将关闭此查询。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond