This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:高电压放大器电路

Guru**** 2815515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454, OPA462, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004667/opa454-high-voltage-amplifier-circuit

器件型号:OPA454
Thread 中讨论的其他器件: OPA462OPA828

你好。

我需要设计一个高电压放大器。

输入:-3...+12V;输出-48...+192V (增益16)

OPA454数据表中有一个应用图67"输出电压升压电路"、它可以将输出电压扩展到每个单个运算放大器的电源电压。

但该设计仍然不足以满足我所需的输出电压范围(尤其是当输出电压与接地不对称时)。

是否有另一个已知设计可以处理所需的输出电压范围? 该输出电压升压电路的其他级?

提前非常感谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    需要多大的带宽?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、您好、0-10kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您正在驱动哪种类型的负载和电流?  您的要求是:增益= 16、正弦波下输出电压摆幅范围为-48V 至+192V、最高10kHz。  

    我附加了一些其他 HV 选项供您参考。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa510/sboa510.pdf?ts=1622120264240&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您提供本文档。

    是的、我的要求是 增益= 16、正弦波下的输出电压摆幅范围为-48V 至+192V 至10kHz。

    也可以用于方波、三角波或直流电压的任何跳变。  

    输出可能具有高阻抗、因为我添加了几个 MOSFET 输出级来驱动我的负载。 这意味着运算放大器看到的输入容量为

    MOSFET、它们的寄生容量和一些高值电阻器。 运算放大器输出电流可限制为20mA (峰值)。

    我认为升压电路和 OPA462的问题是驱动+192V 的最大输出电压。  

    升压电路可将电压扩展至360V (+/-180V)、但不能如+220/-140V。 OPA462的最大电源电压为+180V。

    我可能没有负载的浮动接地、因为该 GND 是 更多外设电路的基础。

    遗憾的是、应用报告中描述的升压电路将不足以满足要求。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我明白你的意思。 这些升压电路是根据输出电压对称性设计的、用于增加总电压摆幅范围。 您的输出电压摆幅约为240Vpp (-48V 至192V)、并以72V 为中心。

    您是否能够为应用设计分立式 HV 运算放大器驱动器?  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    最后,我必须这样做。 但我不喜欢因为温度或组件容差而受到影响。 ...我喜欢出色的运算放大器电路。

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是我拥有的、但它不符合您的电压摆幅要求。  

    e2e.ti.com/.../OPA462-E2E-HV-05272021.TSC

    也许您可以与 Apex 核对、他们将提供您在混合套餐中所需的一切。  

    https://www.apexanalogue.com/

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    是的、这个升压电路对我不可用。  

    我以前在 Apex 页面上。 价格和 TO3封装让我很伤心。  

    否 我认为我必须 找到另一种解决方案。  

    非常感谢。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我理解您的担忧。  

    以下分立式 HV 运算放大器电路可针对您的应用进行升级和工作、请参阅下面随附的应用手册。 您可以选择 OPA828或类似的精密运算放大器作为前端的输入级 增益级分配在分立式 BJT 电路的中间、输出非常接近缓冲级。  

    如果您想在分立式 HV 驱动器中设计此电路、此电路应满足您的需求。   

    https://www.ti.com/lit/an/snoa600b/snoa600b.pdf?ts=1622225826829&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您需要更多助手、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    非常感谢您的提示。 这应该起作用。  我将使 SPICE 发光。

    此致、

    Michael