This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:IOS (输出短路电流)典型值发生变化的原因是什么?

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004573/lmv324-what-is-the-reason-of-ios-output-short-circuit-current-typical-value-changing

器件型号:LMV324

 大家好、

 我的一位客户已使用 LMV324IDR 很长时间。

去年、器件数据表中的 IO (输出短路电流)典型值从160mA 和60mA (SLOS263W)更改为40mA (SLOS263X)。

 他们对变化有疑问。  请给我回复。

 问题1.  IOS 典型值发生变化的原因是什么?

 问题2. 当前器件内部芯片是否与以前相同?

    换言之、当 IOS 典型 vale 发生变化时、内部芯片是否发生了变化?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    数据表的更改强烈建议更换裸片。 有理由认为这一点是合理的。 是的、更改是出于此原因。  对于 LMV324IDR、该裸片更改尚未发生。 我如何帮助您的客户为这一变化做好准备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ron、

     非常感谢您的回复。

     我在2020年7月21日发布了有关数据表变更的 PCN (产品变更通知、编号20200715000)。

     根据该通知、更改的原因是 "为了准确反映器件特性"。

     它还说"实际器件没有变化。"

     您是否意味着 LMV324IDR 内部芯片将在不久的将来被替换为新芯片  

    不久之后、将针对芯片更改发布针对此器件的额外 PCN

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    2019年(年终)发送的一些其他器件型号(而非 IDR)有一个 PCN、该器件的制造和工艺发生了变化。  将来可能会有一个用于 IDR 的 PCN。 我不知道时间、甚至不知道时间是否确定。 考虑到另一个 PCN 的日期是2019年底、看起来事情进展缓慢。 请联系 TI PCN 支持以获得更准确的答案(他们的电子邮件位于 PCN 首页上)。  

    IOS 更改实际上是一件好事。 旧值较高、因为该器件没有电流限制电路。 电流仅受输出晶体管强度的限制;因此短路的应力更大。 新裸片电流较低、因为有有效电流限制功能、有助于保护器件免受意外短路的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ron、

     非常感谢您的回复。 我可以理解您说得好的内容。

     是的。 我将联系  TI PCN 支持团队。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。