This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:为手机电源设计了编程电源

Guru**** 2818805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004127/opa549-designed-a-programing-power-for-the-cell-phone-power-supply

器件型号:OPA549
主题中讨论的其他器件: OPA564

您好 TI 团队

1.有一个电源项目、它需要为手机的序列供电。  

如果使用 OPA549、我 将考虑2个部分

 >>>  OPA549的功率至少为9V,如果输出电压为2V 或更低,则会产生很大的热量,因此效率很低。

 >>由于电源连接器和 DUT 之间的距离为30cm、因此可能需要4线来控制电源。 OPA549是否能够建立4线控制系统。

我觉得最完美的是有直流模式编程+ LDO 模式编程、所以系统 效率更高、噪音更低。 您能推荐一些解决方案吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您没有提到电池在充电模式下所需的电流电平。 OPA549是一款极高电流功率运算放大器(8安培)、但是在9V 单低压电源下运行并不能在其最佳运行区域内运行。  由于其对电源轨的输出电压摆幅范围限制、因此不允许它在低端上降至2V、或在高端上降至9V

    如果电池电流不超过1.5安培、那么 OPA564等 CMOS 功率运算放大器是该应用的更好选择。 它由7V 至24V 单电源供电、其输出摆幅确实更接近电源轨、具体取决于输出电流负载:

    https://www.ti.com/product/OPA564

    TI 可能有另一个产品可以直接满足您的需求并提供更完整的解决方案。 由于 TI 是一家拥有许多不同产品部门的大型公司、因此我并不熟悉每种可用产品。 我建议查看有关电池充电器产品的在线 TI 信息:

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/overview.html

    如果没有解决 方案、您仍然希望继续使用功率运算放大器、我们可能能够寻找可能的解决方案。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    电路板持续电流可能为4A、峰值电流可能为6A。

    设计的编程电源是模拟电池、不为电池充电。

    3.由于 TI 是一家大型公司,产品很多,我对 产品不熟悉,如果您  有类似的经验,会很有帮助。