This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA827:INA827问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA827, OPA192, LM324, OPA391, OPA325, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002676/ina827-ina827-problem

器件型号:INA827
主题中讨论的其他器件: OPA192、 LM324、 OPA325、 OPA191、 OPA391

你(们)好  

你好

我的客户有疑问:

我有3个 INA827仪表放大器,所有三个基准引脚都由单个缓冲运算放大器驱动。 我在运算放大器上选择的偏移电压在这些 IA 的 Vref 引脚上大约大5或6倍?

此致

Aosker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、  

    您会与我们分享原理图吗?

    根据可用的信息、我猜这是您可能拥有的或类似的内容。  

    请确保 VCM 输入电压处于数据表中的要求范围内、并且输入偏置电流返回路径不悬空。  请参见下图。  

    下面是上述示例、您可以查看它。  

    e2e.ti.com/.../INA827-E2E_2D00_1-05202021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户回复:

    我使用基准运算放大器测试了1个仪表放大器、我在输入到接地端使用了电阻器来补偿偏置电流。 这似乎适用于一个仪表放大器、且输出和基准正确。

     

    但是、当我将第二个 IA 基准引脚连接到同一运算放大器输出时、我注意到电压再次上升、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、  

    3 INA827应该能够使用单个运算放大器缓冲器进行驱动、但我不知道您选择了哪种类型的运算放大器。 我想知道所选的运算放大器缓冲器是否能够驱动全部三个 INA827。  

    引脚6或基准引脚需要是低阻抗基准电压、这能够拉取或灌入电流。 如果它与一个 INA827一起工作、我想知道它的输出具有20kOhm 的电流驱动(并联为3X 60kOhm)、并且运算放大器缓冲器的阻抗足够低、从而产生 最小的基准误差。

       

    在我的仿真中、我使用 OPA192来驱动全部三个 INA827的基准引脚。 下面是分析。  

    OPA192在其大部分可用频率范围内具有几乎平坦的开环输出阻抗(Zo)。 Ω、它的 Zo 非常低、比10Hz 高约400 μ s。 当 OPA192被连接为一个缓冲器并且施加了全环路增益时、它的闭环输出阻抗(Zcl)将非常低。 Ω、如果环路增益为100dB (105V/V)、则 Zcl = 400 μ mΩ/ 105 = 4 μ V。 当然、随着 Aol 随频率的下降、该 Zcl 数将会增加、但它在频率上会非常低。 kΩ、同时驱动三个 INA827 IAS 的高阻抗 REF 引脚(50 kΩ+ 10 kΩ)(~20)应该很好、并且几乎不会产生误差。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asoker、您好!

    您是否会这么善良并展示一个原理图? 在电子产品中、通用语言是原理图。 如果没有原理图、很难说任何有用的东西

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户回复:

    我尝试使用的 LM324PWR 没有其数据表中提到的输出阻抗图,LM324 PWR 是否能够驱动此情况?

    此外、该电路与上面所示的电路相同。

    我注意到从电压基准运算放大器的输出端到接地端添加了一个高值电阻器,但似乎可以解决这个问题,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、  

    请向我们发送您的完整 INA827原理图。 我无法弄清为什么 LM324运算放大器无法驱动 REF 引脚。 该引脚必须具有小于5Ohm 的低阻抗。   

    我注意到从电压基准运算放大器的输出端到接地端添加了一个高值电阻器,但似乎可以解决这个问题。

    这不是解释。 LM324的输出节点是低阻抗点、在缓冲器配置中、其直流阻抗约为33mΩ Ω(通过仿真验证)。 如果您手动绘制电路并 将整个原理图的图片发送给我们。 也可以  直接将其发送到我的电子邮件 r-zhang2@ti.com。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aosker、

    您发现问题的最可能原因是您在非线性区域中运行 LM324。  LM324输出电压范围仅可扩展至低于正电源轨4V 的范围:Vout <(V+)-4V - 请参阅下面的内容。  这意味着、对于5V 电源、输出只能可靠驱动、不能高于1V。  对于基<Vs<5.5V) or higher voltage op amp like OPA191 or OPA192 (8V<Vs<36V). 准电压缓冲器、请使用任何轨到轨输出低电压运算放大器、如 OPA391或 OPA325

    我看到它的方式、这里最具挑战性的问题是了解您的应用、但到目前为止、我们甚至不知道 您用于为 INA827和 LM324供电的基准电压和电源电压。 正如 Kai 在 电子产品中指出的、通用语言是原理图 、但到目前为止、您甚至还没有提供 我们需要的电源电压等基本信息来帮助您。  我想说的是一张价值千字的图片、因此如果您需要帮助、请不要试图用文字描述您的电路、而是向我们展示您的原理图。