This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4503:应用电路问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005058/ths4503-application-circuit-problems

器件型号:THS4503

大家好、

我参考了 ths4503的应用电路并对其进行仿真、但仿真结果与理论不同

我的输入信号的频率为25kHz、输入信号为0 ~ 4V

请帮我分析。 谢谢你

此外、差分运算放大器的 VOCM 端为什么仅在一个输出信号上工作?

非常感谢你的帮助。

此致、