This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:芯片 ID 是一个固定的数字?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004208/ina230-the-die-id-is-a-fixed-number

器件型号:INA230
主题中讨论的其他器件: INA219

大家好、

我的客户想要在其系统上实施一个特殊应用、所以他们需要知道芯片 ID 是否是一个固定的数字?

详细信息是客户在两个不同的项目中使用 INA230和 INA219、但 他们希望继续使用相同的 FW 代码。 然后、两个器件在两个项目上被配置为同一从器件地址0x40 (7位)。  是否有任何方法可以帮助客户确定他们使用的 INA 部件?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    另一个问题是、INA219是否具有可读出的固定芯片 ID?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    INA230包括一个芯片 ID 寄存器(连同一对其它寄存器)、而 INA219没有。 也许他们可以在寄存器映射中使用这些差异来确定他们与哪个部分进行通信。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的建议、我将与客户核实这种方法是否有助于解决他们的问题。

    BTW、客户已读出的芯片 ID 值为0x6022、是否正确? 它是整个器件的固定值、对吧?

    此致、

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    对于所有 INA230器件、芯片 ID 值是恒定值。 因此每个 INA230器件 ID 都应该为0x6022。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您支持本案例。

    此致、

    陈文森