Other Parts Discussed in Thread: THS4631, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我使用的 THS4631配置为差分放大器、增益极低= 1/40 = 0.025且电阻值较高、这可能是我看到振荡的原因。
反馈电阻= 2.5k、另一个电阻为100k =>增益= 2.5k/100k = 0.025。
我使用它来感应100V 差分电压和高达200V 的 CM 电压。 原理图。

即使在没有 Diff 时、名为"Vout_sensed"的 THS4631的输出也会振荡。 请参阅下面的示波器图片。

我遵循数据表布局指南、因此我认为布局不是问题。
SPICE 仿真显示应该没有振荡,如何解决?
此外、THS4631是一款跨阻运算放大器、在极低增益下可能会出现稳定性问题、我是否应该用不同的增益来更改它? 只要 CMRR 足够高(>100dB)、我就愿意这样做。
期待您的回应、
Catalin