This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMP 更换建议

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196, LM324, LM358B, OPA991, OPA990, LM324LV, OPA197, OPA191, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001318/opamp-replacement-suggestion

主题中讨论的其他器件:OPA196、 LM324、 LM358B、 OPA991、 OPA990、 LM324LV、 OPA197、 OPA191、 OPA192

尊敬的*:

我们必须查找以下运算放大器的运算放大器替代产品:

更换应该是较新的器件、并且具有成本效益。

新器件不必引脚兼容。 电源电压 Vmax = 36V

1) LM324D

2) 2) MC33171DT

您是否有不使用外部电位计进行偏移归零的建议? OPA196是一个不错的选择吗?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 LM324、TI 还提供 LM324。 但它不是更新的升级设备。 如果您可以使用两个双通道器件而不是一个四通道器件、我建议查看 LM358B。  

    对于 MC3317、TI 拥有的较新器件是 OPA990或 OPA991。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的重播。

    1)关于 LM324D

    当前设计使用 TI LM324D。 您是否更换 了新的 、具有成本效益的四路 OPAMP 器件?

    2)关于 MC33171

    目前、MC33171器件具有外部电位计、可将输入偏移降至最低。  与 OPA991相比、OPA196在输入失调电压方面是否是更好的选择?

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p480=1;1&p1261max=36;180&p23typ=1;8000&p22typ=1;18200&p2max=0.0015;5&sort=p1130;asc

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1) 1) TI 没有 LM324的更新版本。 如果您的设计可以使用低电压电源(5V)、我们可以提供 LM324LV。 "LV"器件是 LM324的低电压版本。

    2) 2) OPA19x 系列(OPA191、OPA192、OPA196、OPA197)器件将比 OPA991具有更好的失调电压。 使用 OPA19x 器件可提供比 OPA991更高的精度、并且几乎肯定比使用电位计降低 Vos 更好的性能。

    谢谢、

    Tim Claycomb