This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流测量-交流

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004791/current-measurement--ac

主题中讨论的其他器件:INA229

您好!

我正在寻找一个电流感应放大器来测量通过电感负载的电流。 我的电路如所示。
它具有两个功率放大器、其中一个配置为反相放大器、另一个配置为同相放大器。 到功率放大器的输入信号将是一个频率为20Hz 的交流信号、使用一个振幅控制电路、此信号的振幅变化高达15Vpp (最小峰值= 0V、最大峰值= 15V)。 信号不会低于0V。功率放大器的输出连接在电感负载上。 通过改变功率放大器输出的振幅、我必须保持通过线圈的恒定电流为600mA。 当我改变输入信号的振幅时、我需要测量流经线圈的电流。 通过使用电流感应放大器(最好具有数字输出)、我如何测量流经负载的电流。

Current Sense Amp

 我可以将 INA 260或 INA 229用于上述应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TI 论坛。

    INA229看起来可以正常工作、因为您的频率不会太快、也不会低于-0.3V。  不过、需要注意的一点是电感反冲。  最好将一些电压保护电路放置在-0.3V (例如、Shockley 二极管)之前打开、使其位于安全侧。