This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116的 TINA TI 设计模型(4至20mA 环路分析器)不能如 TINA 软件库中指定的那样工作

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004772/xtr116-the-tina-ti-design-model-of-xtr116-4-to-20-ma-loop-analyzer-is-not-working-as-espected-from-library-of-tina-software

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: XTR115

您好!

是否可以获取 XTR116的 TINA TI SPICE 模型。 我尝试过低于4-20 mA 的环路分析器、但它无法按预期工作。 我尝试使用500mV 和800mV 输入电压、但输出电流 不符合设计的仿真模型/数据表(复制了两个图像以供参考。 如果可能、请为 XTR116提供更新的 SPICE 模型。  

谢谢、此致、

Nilesh Sabale。

SNR 工程师电子设计

 

Renishew MSL

S No 283、Hissa No. 2、

S No 284、Hissa No. 2和3A、

Raisoni Estate、Village Mann、

Pune-411057、Taluka Mulshi

印度马哈拉施特拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    按预期工作

    e2e.ti.com/.../nilesh_5F00_xtr116.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    您似乎正在将 TINA 示例中的模型用于"4-20mA 环路分析器"。 这并不是作为部件的正式模型-实际上、我们没有 XTR115/6的正式模型。 它仅用于仿真器件的行为。

    也就是说、如果您确实希望使用此功能模型、则需要进行一些小改动。 该示例中存在一个长期错误、导致其行为不符合您的预期。 就像这样简单-放大器安装在"上下颠倒"的位置。

    您可以按照以下步骤进行修复:

    可以通过在  电路的另一部分剪切和粘贴放大器来更正电路。  右键单击放大器并选择镜像。  然后旋转放大器、使其现在正确定向、然后将其粘贴回电路中。  电路现在将正常工作。

    修复后、它应如下所示:

    e2e.ti.com/.../4_2D00_20mA-Loop-Analyzer.TSC

    Kai 发布的模型 也是一个不错的选择。

    谢谢、

    Jon

    PS -我已自由地从您的帖子中删除电话号码。 遗憾的是、有一些互联网爬虫程序会清理 E2E 网站以查找数据(就像 Web 上的任何其他论坛一样)、因此在此处发布电子邮件或电话号码是垃圾邮件的一种方法。