This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:电源电流

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004142/opa192-supply-current

器件型号:OPA192

您好!

请告诉我 OPA192 @VCC=3.3V 和 VSS=-3.3V 的最大电流消耗值。  

2.我想从5V 电源生成-3.3V 电压。 那么、我需要考虑多少输出电流?

3. aslo 建议我使用适用于 OPA192的具有5V 至-3.3V 电压的任何 IC。

4.使用 Rsense =10R 进行高侧和低侧感测(120mA 和24mA)的 IAM。 我是否能够使用该电阻器感测电压?

5.通过使用此运算放大器(我可以设置的最大增益为1.8)也可以感应 IAM 5mV 电压吗?

谢谢  

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在25C 下、+/-3.3V 电源的典型 OPA192下降电流 Iq 显示为大约0.98mA、但最大值可能为1.2mA (125C 下为1.5mA)。

    但是、这不包括 OPA192提供的任何负载电流、这将取决于您的电路的具体细节。  如果您需要其他帮助、请提供您的应用原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、iam 在输入和输出端仅连接一个感应电阻器10R、并连接到一个 ADC 引脚。 由于我要感应高侧和低侧感应、我的输出会反相、因此我还需要负电源。 但负电流要求是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了帮助您、请提供电路原理图。