This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4333:输入失调电压。

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003668/tlv4333-input-offset-voltage

器件型号:TLV4333

大家好、

可以告诉我一些问题吗?

1) 1)如何处理未使用的电路?(我需要三个 OPAMP)

2) 2) 在数据表中、只有 VS = 5V 的偏移。
在所有电压(1.8~5.5)下是否都有失调电压?

3) 3)失调电压是否随时间推移而恶化?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我通常将+输入端连接到 OPAMP (例如中间电压)的共模输入电压范围内的合适电位、并将未使用的 OPAMP 的-输入端连接到相应的输出端、从而形成一个简单的电压跟随器

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复!!

    >TI 团队,
    请告诉我您的建议。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    1) 1)如何处理未使用的电路?(我需要三个 OPAMP)

    正如 Kai 指出的、您需要将未使用的运算放大器置于线性工作区域、并避免未使用的运算放大器出现输出饱和。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa204a/sboa204a.pdf?ts=1621902124695&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.youtube.com/watch?v=gwQiFuckMz0&t=4s

    2) 2) 在数据表中、只有 VS = 5V 的偏移。  在所有电压(1.8~5.5)下是否都有失调电压?

    数据表仅报告 Vs=5V 时的 Vos 为15uV (最大值)。 随着电源电压的不同、失调电压会略有变化。 数据表仅提供典型的 Vos 图。  

    3) 3)失调电压是否随时间推移而恶化?

    问题有点含糊。 我们谈论的时间有多长? 如果您谈论的是器件老化或热加速测试等、我想所有 Vos 都可能会改变某些情况。  

    由于 Vos 也与施加在内部裸片上的物理应力相关、因此如果环氧树脂成型化合物退化或发生变化、Vos 可能会有所变化、这可能会影响裸片的应力条件。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TI 的 Marek Lis 关于长期漂移的应用手册:

    https://slideplayer.com/slide/238666/

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您添加上述查询链接。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到 Ray 关于不同电路条件下最大失调电压的答案:

    Total Vos_max = Vos_initial +ΔVos μ ΔVos 漂移+ΔVos μ ΔVos PSRR +μ CMRR+μ Aol 其中

    PSRR=ΔVsupply μ ΔVos μ V_PSRR

    CMRR=ΔVcm μ ΔVos μ V_CMRR

    Aol =ΔVout /ΔVos _Aol

    Total Vos_max ={Vos_max_initial [@vs=5V、Vin_cm=2.5V、T=25C]}+{(Ta-25C)*Vos_max_Drift}+{|5V-Vs|*PSRR}+{|Vs/2-VCM|*CMRR AOL}+{|Vs/2-Vout|}

    因此、例如、如果您想要在 VCM=Vout=1V 且@T=100C 的情况下找到 TLV4333 Vs=3V 的最大 Vos、同时假设最大漂移为0.1uV/C (5 Σ)、最大 PSRR=8uV/V、最小 CMRR=102dB (8uV/V)、最小 AOL=102dB (8uV/V)、

    您可以通过以下方式计算最大 Vos:

    Total Vos_max = +/-|15uV +{(100C-25C)* 0.1uV/C}+{|5V-3V|*8uV/V}+{|1.5V-1V|*8uV/V}|+|1.5V-1V|*8uV/V =

    Total Vos_max =+/-|15uV     +7.5uV                +16uV           +4uV             +4uV|=

    Total Vos_max =+/- 46.5uV