This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA191:我对绝对最大额定值有一些疑问

Guru**** 2769095 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004332/opa191-i-have-some-question-about-absolute-maximum-ratings

器件型号:OPA191

大家好、

如数据表 所示,绝对最大额定值说明。信号输入引脚(差分)为(V+)–(V–)+ 0.2V

如果 V+、V-  电源为+-3.3V。 当输入信号为 IN+时为-5V、IN-为0V。 这种情况会损坏器件? 或任何影响?

并仅将输入电流限制 在10mA 以下。 是否正常? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    最大差分输入电压为3.3V -(-3.3V)+ 0.2V = 6.8V。 因此您的5V 差分输入电压不会成为问题。 但-5V 超过-3.3V 的电压超过-0.5V。 因此、共模输入电压将超出绝对最大额定值。

    将输入电流限制在10mA (更好地低于1mA)以下将使 OPA191能够承受这种酷刑。 但动态性能可能会受到影响。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是否想到了在上述条件下应用 OPA191的特定放大器电路? 有时、带有增益或输入分压电阻器的放大器电路设计本身可提供足够的电流限制、因此无需再添加任何其他内容。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程