This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859:NC 引脚

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA859
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003401/opa859-nc-pin

主题中讨论的其他器件:OPA859

您好!

我对 OPA859的 NC 引脚有疑问。  OPA859 PIN2为 NC、表示未连接、 数据表说明用户未将此引脚连接到任何电路。 但 NC 对用户来说有一些模糊的含义、NC 是指 Op859内部未连接、还是第二个意味着用户未连接 NC 引脚?  opa859的 NC 引脚中是否有任何内部连接或电路? 我不小心 将 NC 引脚接地、Vs++=+5V 和 Vs-=接地、这会损坏 opa859还是导致 opa859无法正常工作?

此致、

顺家安清

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    申家清您好、

      我检查了 OPA859的接合线、并且 OPA859上的 NC 引脚(引脚2)未在内部 连接到裸片。 连接它不会更改功能或损坏 OPA859。 但是、在 OPA859数据表的第12.2节中、连接引脚失去了减少引脚1和引脚3之间电容耦合的优势。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SimaJalaleddine、

      感谢你的答复。 我切断了 NC 引脚和接地之间的 PCB 布线、每个引脚电压与 连接接地完全相同、您的答案是正确的、非常有用、谢谢。

    此致、

    神家清