This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA818:单端缓冲器电路中的电压偏移

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004331/ina818-voltage-offset-in-single-ended-buffer-circuit

器件型号:INA818

你好

下面的电路用于基于电压的模拟输入。 它是单端的、使用 INA818的原因是对信号具有一些共模抑制。

施加电压时:

V - ANA2_IN V - ADC
0 0
1 0
2. 1
3. 2.
4. 3.
5. 4.

为什么会出现这种行为? 从数据表中可以看出、输出摆幅为 VSS + 0.15、最高为 VDD - 0.15。

这种行为是否有任何可行的解决方案? 由于这是一个已经制造的设计、我无法为 INA818实现负电源轨。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manex:

    您超出了共模输入电压范围:

    添加一个负电源电压大于-2V。

    Kai